This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:机械冲击测试失败

Guru**** 2619075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450731/drv8705-q1-mechanical-shock-test-failed

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:  

 机械冲击测试@100g 后出现问题。  每个栅极驱动引脚的输出电压都已更改。 请查看图片中的详细数据。 但电流消耗是可以的。  

请帮助确认原因。

非常感谢!  

Andy

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的提问。

    我们的器件专家将会对此进行调查并与您联系。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    我想器件/PCB 在您发生机械冲击测试之前运行良好、在发生机械冲击测试之后会发生故障。  

    通常建议使用 ABA 交换。  

    故障排除提示:退货指南- A-B-A 交换|视频|德州仪器 TI.com

    例如、如果 PCB 上的某些元件(而非 DRV)存在机械冲击测试问题、则问题将跟随 PCB。

    此致

    信也