请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 工具与软件:
尊敬的专家:
机械冲击测试@100g 后出现问题。 每个栅极驱动引脚的输出电压都已更改。 请查看图片中的详细数据。 但电流消耗是可以的。
请帮助确认原因。
非常感谢!
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
机械冲击测试@100g 后出现问题。 每个栅极驱动引脚的输出电压都已更改。 请查看图片中的详细数据。 但电流消耗是可以的。
请帮助确认原因。
非常感谢!
Andy
您好!
感谢您的提问。
我想器件/PCB 在您发生机械冲击测试之前运行良好、在发生机械冲击测试之后会发生故障。
通常建议使用 ABA 交换。
故障排除提示:退货指南- A-B-A 交换|视频|德州仪器 TI.com
例如、如果 PCB 上的某些元件(而非 DRV)存在机械冲击测试问题、则问题将跟随 PCB。
此致
信也