主题中讨论的其他部件:、 DRV10975
工具与软件:
您好!
我的客户通过 DRV10987EVM 和客户电路板满足"EEPROM 还没有准备好"要求。 随附有关此问题的详细信息。
请注意、客户已遵循 DRV10987数据表8.3.6中列出的 EEPROM 访问过程。
Q1: 对 DRV10987的 EEPROM 是否有任何访问限制?Q2:每次 IC 上电时是否需要访问 DRV10987的 EEPROM?
Q3:帮助确定客户可以采取哪些措施来找出可能的原因以引导"EEPROM 未准备就绪"?