This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:EEPROM 未就绪

Guru**** 2619835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10987EVM, DRV10987, DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443184/drv10987-eeprom-is-not-ready

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他部件:DRV10975

工具与软件:

您好!  

我的客户通过 DRV10987EVM 和客户电路板满足"EEPROM 还没有准备好"要求。 随附有关此问题的详细信息。

请注意、客户已遵循 DRV10987数据表8.3.6中列出的 EEPROM 访问过程。

Q1: 对 DRV10987的 EEPROM 是否有任何访问限制?Q2:每次 IC 上电时是否需要访问 DRV10987的 EEPROM?

Q3:帮助确定客户可以采取哪些措施来找出可能的原因以引导"EEPROM 未准备就绪"?

e2e.ti.com/.../DRV10987-_2D00_ISSUE.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken Zhang:

    感谢您分享详细信息。 一项快速检查是确认在尝试 EEPROM 操作时器件是否在驱动电机?

    此外、我们是否不需要在每次上电时写入 EEPROM? 每次写入 EEPROM 的原因是什么? 我们需要考虑 EEPROM 写入寿命周期。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri

    未驱动 尝试 EEPROM 操作时电机。

    由于该项目是媒体应用、客户希望每次通电时都编写 EEPROM、以确保配置正确。

    背景:

    客户在之前的其他项目中以相同的方式使用 DRV10975 (每次上电时写入 DRV10975的 EEPROM)、但 DRV10975没有问题。

    (DRV10987与 DRV10975引脚相同、但支持更高的电流。)

    DRV10987的最小 EEPROM 寿命为1000个周期。 DRV10975的最小 EEPROM 耐写周期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我需要验证 DRV10975的耐久性信息并确认。

    我将查看 DRV109875/DRV10987之间的差异并更新您的信息。

    您能给我发电子邮件吗、我们将继续讨论。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    他们是否已尝试过1000次并看到此问题? 如果超过1000个周期、则可能出现 EEPROM 超时行为。

    耐久性至少为1000个周期、不保证。

    建议:考虑到耐久周期、不建议每次加电时写入 EEPROM。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,

    当 DRV10987 EEPROM 发生故障时、客户未记录 EEPROM 写入了多少次。 当 DRV10987稍后出现故障时、他们将进行一些实验来记录写入 EEPROM 的次数。

    您是否已验证 DRV10975的耐久性信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我还没有核实,让我采取这一行动,并尽快答复你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vendatadri

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    不幸的是、我没有对此采取后续行动。 由于依赖关系、这可能需要一些时间。

    您能给我发电子邮件吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri

    电子邮件已发出。