Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM
工具与软件:
大家好!
我将按照 drv10983evm 的调优指南运行 BLDC 风扇。 电机在任何速度下都运行正常、但得到"锁定代码:0x4且 BEMF 异常"
尝试输入 BEMF 下侧值和上侧值、直到电机运行异常但仍然出现相同的错误。
检查所附的 BEMF 波形和错误屏幕截图。


KtPH = EP x Te
6.700v x 127ms = 850.9mV/Hz
或者
370 RPM /(60 / 4对极)= 24.44 Hz
24 / 24.44 Hz = 973 mV/Hz