This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机转速超过目标速度

Guru**** 2619055 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444031/mcf8316aevm-the-motor-speed-exceeds-the-target-speed

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

你好。
使用 MCF8316A EVM 调试无刷直流电机时出现问题。 每次开始运行电机后、电机转速超过目标速度、然后再降至目标速度。 例如、如果我将其设置为3600 rpm、则每次电机转速将达到3800 rpm、然后降回到3600 rpm。 如果我向客户展示此效果、则会将其传递给客户。 因此、我想知道是否可以在 motor studio 中设置一个设置、以便电机在达到目标速度后不会增加、该如何设置?
对不起,我不是很好的汽车工作室,我希望你能指导我的图片.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个过冲效应、为了更好地实现效果、我们需要调整速度环路 Kp、Ki 值。

    在速度环路模式下、器件运行两个环路、最内部的环路是运行带宽更高的电流环路、外部环路是速度环路、其相对于电流环路通常较慢。

    用户还可以降低电流环路增益。

    除了使用闭环、我们可以查看开环到闭环切换、什么是切换方法以及在什么速度切换?

    闭环加速值是多少? 如果验证、则略微减小该值、直到满足启动时间要求。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您对此有任何更新吗?  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.