Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM 主题中讨论的其他器件:MCF8316A
工具与软件:
你好。
使用 MCF8316A EVM 调试无刷直流电机时出现问题。 每次开始运行电机后、电机转速超过目标速度、然后再降至目标速度。 例如、如果我将其设置为3600 rpm、则每次电机转速将达到3800 rpm、然后降回到3600 rpm。 如果我向客户展示此效果、则会将其传递给客户。 因此、我想知道是否可以在 motor studio 中设置一个设置、以便电机在达到目标速度后不会增加、该如何设置?
对不起,我不是很好的汽车工作室,我希望你能指导我的图片.