主题中讨论的其他器件:MCF8316A
工具与软件:
您好!
我们效率测量的结果如上图所示。 我有一个让我感到困惑的问题、我想测试电机的效率、根据理论、输出功率应除以输入功率、 但当电源为18.6V 时、电机在3600 rpm 下接受13V 的电压、我们的功率测试仪是将直流稳压器电源连接到 MCF8316A EVM 的电源、因此记录的输入电压和电流也是电源、因此记录的输入电压和电流也是电源的电压和电流。 根据上述说明、我有以下问题。
1.我想知道以这种方式测量的效率是否准确?
2.先了解一下 MCF8316A 芯片的内部结构
3.我能知道电机的实时电流吗? 如果是、请告诉我如何操作。
如果您能尽快答复、我将不胜感激。