This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机效率

Guru**** 2619055 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442808/mcf8316aevm-motor-efficiency

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

您好!

我们效率测量的结果如上图所示。 我有一个让我感到困惑的问题、我想测试电机的效率、根据理论、输出功率应除以输入功率、 但当电源为18.6V 时、电机在3600 rpm 下接受13V 的电压、我们的功率测试仪是将直流稳压器电源连接到 MCF8316A EVM 的电源、因此记录的输入电压和电流也是电源、因此记录的输入电压和电流也是电源的电压和电流。 根据上述说明、我有以下问题。
1.我想知道以这种方式测量的效率是否准确?
2.先了解一下 MCF8316A 芯片的内部结构
3.我能知道电机的实时电流吗? 如果是、请告诉我如何操作。
如果您能尽快答复、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     要使用 EVM 测量效率、您可以按照以下步骤操作  

    1) 1)在不以给定电压运行电机的情况下测量基极电流。

    2) 2)以良好的速度运行电机并确保相电流为正弦、使相电流与 BEMF 保持良好一致、而 BEMF 是最佳效率点、我希望电机得到良好调整-电机参数 R、L 应该合适  

    3) 3)如果您使用功率分析仪来测量靠近引脚的 UVW 上的相电压、以便降低 PCB 电阻器损耗。

    您能否与电机参数共享 JSON 文件?

    回答您的问题

    1.我想知道这样测量的效率是否准确。  从更广泛的层面来说、这是正确的、最好测量每个部分的模块化方式、并消除与电机无关的损耗。
    2.先了解一下 MCF8316A 芯片的内部结构 什么是功率模式、它是降压模式还是 AVDD 模式? 您可以在数据表中看到 MCF8316的内部方框图。
    3.我能知道电机的实时电流吗? 如果是、请告诉我如何操作。 使用带有示波器的电流探头是测量电机绕组电流的正确方法。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此有任何更新吗? 如果已解决、您可以关闭此问题并开始新主题吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.