Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM
工具与软件:
您好!
我使用 MCF8329EVM 通过 BLDC 电机驱动风扇。 它现在似乎运行稳定、但当我想达到高速时、速度似乎受到限制。 例如、当我将"Reference for Speed Loop"设定为1400Hz 左右时、Speed Fdbk 只能上升至1060Hz、然后风扇将停止加速。 数据表中将1800 Hz 作为最大电气转速。
尚未达到电流限值、我尝试增加电流和速度环路的 Kp 并尝试增加 ILIMIT、但没有效果。 更改 PWM_FREQ_OUT 和_MCC_DEAD_TIME 会产生一些影响、但不会有显著差异。 附件是我的配置文件(删除.txt 以将其打开)。 e2e.ti.com/.../testing_2D00_20_2D00_11_2D00_2024.json.txt
我可以尝试达到支持的最大速度是什么?