This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:电机转速似乎受到限制

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441217/mcf8329evm-motor-speed-seems-limited

器件型号:MCF8329EVM

工具与软件:

您好!

我使用 MCF8329EVM 通过 BLDC 电机驱动风扇。 它现在似乎运行稳定、但当我想达到高速时、速度似乎受到限制。 例如、当我将"Reference for Speed Loop"设定为1400Hz 左右时、Speed Fdbk 只能上升至1060Hz、然后风扇将停止加速。 数据表中将1800 Hz 作为最大电气转速。

尚未达到电流限值、我尝试增加电流和速度环路的 Kp 并尝试增加 ILIMIT、但没有效果。 更改 PWM_FREQ_OUT 和_MCC_DEAD_TIME 会产生一些影响、但不会有显著差异。 附件是我的配置文件(删除.txt 以将其打开)。   e2e.ti.com/.../testing_2D00_20_2D00_11_2D00_2024.json.txt

我可以尝试达到支持的最大速度是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息。

    我将检查配置并确认。

    您是否看到"速度环路饱和"和"电流环路饱和"标志?

    您是否尝试过增大直流母线电压?

    此外、还有其他因素可能限制占空比。

    是否可以在 GUI 上监视高于70%的 VM 幅度变量?

    我会验证您的 JSON、明天回来。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的快速响应! 运行期间、速度环路饱和和电流环路饱和标志为绿色。 此外、在高速运行期间、电压幅度约为92-93%。  

    遗憾的是、在我们的用例中、增加直流母线电压并非最佳选择。 借助其他电机驱动器、我能够在相同的总线电压下实现更高的速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了,我还没有验证 JSON ,我将通过并返回给你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以在 EVM 上分享电机和 RSENSE 的额定电流?  

    您可以附加 EVM 的图像吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机的额定电流为100A、我按照其他论坛帖子中的建议、将 EVM 的 RSENSE 替换为5m Ω 电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供所需的详细信息。

    我将验证并返回给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    是否有任何有关此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天我将继续作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您抽出更多时间。 我看着她的背影。

    我们可以尝试的选项很少

    应仅在检查 EVM/EVM VDS 信号后调整死区时间、保持500ns (建议在 VGS 上使用)

    2. ISD_CONFIG[SINGLE_SHUNT_BLANKING_TIME]为0.5us、我们可以尝试降低至0.25uS、从而增加占空比

    3. PWM 频率为25kHz 或20kHz

    4.启用弱磁->尝试使用从50%开始的低 FLUX_WEAKENING_CURRENT_REFERENCE

    如果您能测试它、请告诉我

    谢谢、此致

    Venkatadri S.