请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 工具与软件:
尊敬的 Murugavel:
已锁定主题"DRV8889-Q1:DRV8889-Q1失速检测问题"。 抱歉打开该主题进行回复。
本周我们有14HK0407N 步进电机、好消息是我们可以基于该 14HK0407N 步进电机检测失速。
我们可能会在其他项目中选择其他电机。 另一个问题是:对于失速检测、是否有任何推荐的电机选择标准? 相 电阻< 10欧姆、相电感< 10mH?
谢谢!
Alex