This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1电机选择(用于检测)

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451102/drv8889-q1-drv8889-q1-motor-selection-for-stall-detection

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

尊敬的  Murugavel:

已锁定主题"DRV8889-Q1:DRV8889-Q1失速检测问题"。 抱歉打开该主题进行回复。

 本周我们有14HK0407N 步进电机、好消息是我们可以基于该 14HK0407N 步进电机检测失速。

我们可能会在其他项目中选择其他电机。 另一个问题是:对于失速检测、是否有任何推荐的电机选择标准?  相 电阻< 10欧姆、相电感< 10mH?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的提问。

    我们的器件专家将会对此进行调查并与您联系。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    非常感谢您今天结束我们的节目。 很高兴听到失速检测功能与14HK0407N 步进和 DRV8889-Q1配合使用。  

    Unknown 说:
    ]另一个问题是:对于失速检测、是否有推荐的电机选择标准?  相 电阻< 10欧姆、相电感< 10mH?

    通常、线圈 DCR < 10 Ω 且电感< 5mH 的步进电机更适合(虽然可以高达8mH)。 可能影响失速检测的其他因素包括微步进设置、步进速率和斜坡速率、驱动电流 IFS 和 VM 工作电压。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    获取、感谢您的建议。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢!