Other Parts Discussed in Thread: ULC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV2911EVM 主题中讨论的其他器件:ULC1001
工具与软件:
专家、您好!
我的客户现在正在研究 TI ULC 封装、使用 以下三个器件型号进行评估。 他们有如下几个问题、您能帮忙检查一下吗? 非常感谢您的帮助!
1.我们是否可以了解 LCS-FL-RNG15的压电组件合作伙伴?
2. 我们是否需要关注压电元件的极性? 比如需要将 VSNS_P/N 连接到正确的点?
3.我们能否使用 I2C 来配置 ULC1001并微调 PWMA/B 来优化清洁性能? 或者、我们只能遵循 ULC1001中的图形/查找表?
4.你有 ULC1001-Calculator 的教程吗?

此致、
Ann Lien