请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 工具与软件:
我目前正在使用 DRV8350RS、当我操作时、栅极延迟电阻器变小(120kΩ)。
请告诉我栅极延迟电阻器故障的原因。
随附的文件是电路图。
电路配置如下。
MOSFET:PSMN5R6-100BS
VDRAIN= 48V
VM= 4.4.
被驱动= 300mA
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我目前正在使用 DRV8350RS、当我操作时、栅极延迟电阻器变小(120kΩ)。
请告诉我栅极延迟电阻器故障的原因。
随附的文件是电路图。
电路配置如下。
MOSFET:PSMN5R6-100BS
VDRAIN= 48V
VM= 4.4.
被驱动= 300mA
提前感谢您。