This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:栅极延迟电阻器变小

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451840/drv8350-gate-hold-off-resistor-becomes-smaller

器件型号:DRV8350

工具与软件:

我目前正在使用 DRV8350RS、当我操作时、栅极延迟电阻器变小(120kΩ)。
请告诉我栅极延迟电阻器故障的原因。

随附的文件是电路图。

电路配置如下。
MOSFET:PSMN5R6-100BS
VDRAIN= 48V
VM= 4.4.
被驱动= 300mA

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../DRV8350RS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解您所说的"栅极延迟电阻器"的含义、

    您要测量哪些点? 您期望什么价值? 设备是否指示有任何故障?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    栅极延迟电阻器是指数据表中所列的 ROFF 电阻值。

    测量点是低侧 FET 的栅极和源极之间的电阻值。

    通常、安装 FET 后、我们预计 FET 的状态是140kΩ、但故障器件的状态是120kΩ。

    我们将检查器件是否出现故障。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器的值通常为150千欧、因此120千欧并不少见。  
    遗憾的是、我无法找到该值是否有容差。

    该电阻的值异常接近0欧姆、这表示可能已发生损坏。

    此致

    Yara