请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8315A 工具与软件:
团队成员、您好!
我们使用 STM32 MCU 和 TI 的 MCT8315A BLDC 驱动器制作了定制 PCB。 很遗憾、 MCT8315无法通过目标 ID 为0x00的 I2C 通道进行检测。 我已经通过连接另一个 EEPROM 来验证了 I2C 通道、它运行良好。
请找到我用于通过 I2C 发送的数组:
静态 uint8_t arrbuff[]={0x10、0x00、0xE6、0xCD、
0x00、0x80、0x00、0x00};
请查找随附的原理图以供您参考和审阅。
请查看并指导我解决此问题。
Aldrin Rebellow