This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:MCT8315A 定制 PCB - I2C 无响应-目标 ID:0x00

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452849/mct8315a-mct8315a-custom-pcb---i2c-not-responding---target-id-0x00

器件型号:MCT8315A

工具与软件:

团队成员、您好!

我们使用 STM32 MCU 和 TI 的 MCT8315A BLDC 驱动器制作了定制 PCB。 很遗憾、 MCT8315无法通过目标 ID 为0x00的 I2C 通道进行检测。 我已经通过连接另一个 EEPROM 来验证了 I2C 通道、它运行良好。

请找到我用于通过 I2C 发送的数组:  

静态 uint8_t arrbuff[]={0x10、0x00、0xE6、0xCD、

0x00、0x80、0x00、0x00};

请查找随附的原理图以供您参考和审阅。

请查看并指导我解决此问题。

Aldrin Rebellow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 OOO、直到19日、我们将尝试在20日之前回答。

    只是为了确认器件是否未处于睡眠状态、可以尝试启用 SPEED 引脚高电平并进行测试?

    此外、验证字节 endean 顺序的数据表吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、如果未组装 BUCK、FB_BK 应连接到 AVDD。 否则数字控制器将无法上电。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.