This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:不断丢失 I2C 通信、无法到达

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447846/drv2605l-looses-i2c-communication-constantly-cannot-be-reached

器件型号:DRV2605L

工具与软件:

您好!

我们将在电路板上看到 EVT、并注意到 DRV 在几个小时后由于某种原因不断放宽 i2c 通信。 总线上总共有大约10个器件、通信中断的始终是 DRV。 我们没有用于硬复位的跟踪、它由3.3V 稳压器供电。 直到硬复位后才会返回。

我发现此相关主题从未解析:

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174173/drv2605l-i2c-comunication-failure/4507887?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV2605L#4507887

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 让我与团队合作并深入探究这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢也有这个,但没有真正提到任何解决方案。 我们在等待实际解决方案时将电容增加到了10 μ F。 但说实话、我们的 MCU 在同一总线上的欠压检测设置为2.8V、我们对于这个问题感到惊讶、因为 DRV 的额定工作电压为2.0V - 5.5V、而且我们采用数据表中推荐的设计。

    e2e.ti.com/.../drv2605l-i2c-communication-stuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、我们在内部讨论过、而且 我们知道的只有几种情况:电源电压突然下降(欠压)或加电缓慢(需要>3.6kV/s 的斜升)。 请在8.3.12.4节中查看。 您能否仔细检查一下这是否是您的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hailong、我回头看看并报告