请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605L 工具与软件:
您好!
我们将在电路板上看到 EVT、并注意到 DRV 在几个小时后由于某种原因不断放宽 i2c 通信。 总线上总共有大约10个器件、通信中断的始终是 DRV。 我们没有用于硬复位的跟踪、它由3.3V 稳压器供电。 直到硬复位后才会返回。
我发现此相关主题从未解析:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们将在电路板上看到 EVT、并注意到 DRV 在几个小时后由于某种原因不断放宽 i2c 通信。 总线上总共有大约10个器件、通信中断的始终是 DRV。 我们没有用于硬复位的跟踪、它由3.3V 稳压器供电。 直到硬复位后才会返回。
我发现此相关主题从未解析:


感谢也有这个,但没有真正提到任何解决方案。 我们在等待实际解决方案时将电容增加到了10 μ F。 但说实话、我们的 MCU 在同一总线上的欠压检测设置为2.8V、我们对于这个问题感到惊讶、因为 DRV 的额定工作电压为2.0V - 5.5V、而且我们采用数据表中推荐的设计。
e2e.ti.com/.../drv2605l-i2c-communication-stuck