请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用 DRV8305、SCK 和 SDO 信号的测试如下。 SDI 的信号始终为0、VREG 为5V。
您能帮忙检查问题是什么吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.