This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:SPI 通信

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452053/drv8305-spi-communication

器件型号:DRV8305

工具与软件:

嗨、团队:

 我的客户使用 DRV8305、SCK 和 SDO 信号的测试如下。 SDI 的信号始终为0、VREG 为5V。

您能帮忙检查问题是什么吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    是否有可能获得所有 SPI 信号的波形? SDO、SDI、SCLK 和 nSCS?

    他们还能提供原理图吗?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    请检查信号和 SCH。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    从 SDI 波形来看、好像它们甚至没有与器件通信、他们是否确定自己的 MCU 在 SDI 上发送任何内容?

    此致、

    Yara