Other Parts Discussed in Thread: DRV8847, DRV8847EVM
工具与软件:
现有的 KA3100取代了 DRV8847。
我们在用于热敏打印机驱动电机的仪器中使用了 DRV8847、
DRV8847使用2引脚接口
请参阅随附的现有(KA3100)和新(DRV8847)打印图片
打印不正确的附加打印图像
。
参考随附的设计并建议解决方案。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847, DRV8847EVM
工具与软件:
现有的 KA3100取代了 DRV8847。
我们在用于热敏打印机驱动电机的仪器中使用了 DRV8847、
DRV8847使用2引脚接口
请参阅随附的现有(KA3100)和新(DRV8847)打印图片
打印不正确的附加打印图像
。
参考随附的设计并建议解决方案。

尊敬的 David:
感谢您的更新、
1) 1)您要对输入引脚应用什么逻辑顺序?
ANS:const char PMTab[3]={0x83、0xA3、0XC3};
示例:位格式 msb - lsb
0x83、1 0 0 0 0 0 1 1
如果出现错误、启用 INT2 INT1以进行热关断
2)从原理图上看、IN0信号好像连接到了 引脚15 (IN2)、输入信号可能会反转。
答: 我们将反转引脚、然后检查并更新。
3) 3)输入是使用 PWM 还是100%占空比?
回答:不
此致、
Yogesh。
尊敬的 Yogesh:
建议使用 DRV8847EVM 进行评估。 此软件可帮助加快设计过程、并通过在产品页面上下载所有可用软件来帮助设计固件。
此致!
David
尊敬的 David:
第1点
我们根据您的建议尝试了以下操作。
您的建议:-(您对输入引脚应用的逻辑顺序是什么? 从原理图上可以看出、IN0信号连接到引脚15 (IN2)、输入信号可能是反相的。)
打印电机未移动。
第2点
这是不同的解决方案,我们现有的问题是不同的,如何解决现有的问题。
请引导我们。
我们一定会在下一个项目中试用 DRV8847EVM 模块。
此致、
Yogesh