This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:DRV8847正确输出

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8847, DRV8847EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451571/drv8847-drv8847-output-in-proper

器件型号:DRV8847

工具与软件:

现有的 KA3100取代了 DRV8847。

我们在用于热敏打印机驱动电机的仪器中使用了 DRV8847、

DRV8847使用2引脚接口

请参阅随附的现有(KA3100)和新(DRV8847)打印图片

打印不正确的附加打印图像

参考随附的设计并建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    非常感谢您问这个问题。

    我的团队伙伴将审核请求并回复给您。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ibinu

    请更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    您要将什么逻辑序列应用于输入引脚? 从原理图上看、IN0信号连接到 引脚15 (IN2)、输入信号可能相反。  

    输入是使用 PWM 还是100%占空比?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新、

    1) 1)您要对输入引脚应用什么逻辑顺序?

    ANS:const char PMTab[3]={0x83、0xA3、0XC3};

    示例:位格式   msb - lsb
     0x83、1          0 0 0      0 0           1 1    
             如果出现错误、启用 INT2 INT1以进行热关断

     2)从原理图上看、IN0信号好像连接到了 引脚15 (IN2)、输入信号可能会反转。  

    答: 我们将反转引脚、然后检查并更新。

    3) 3)输入是使用 PWM 还是100%占空比?

    回答:不

    此致、

    Yogesh。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    建议使用 DRV8847EVM 进行评估。 此软件可帮助加快设计过程、并通过在产品页面上下载所有可用软件来帮助设计固件。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    第1点

     我们根据您的建议尝试了以下操作。

    您的建议:-(您对输入引脚应用的逻辑顺序是什么? 从原理图上可以看出、IN0信号连接到引脚15 (IN2)、输入信号可能是反相的。)

    打印电机未移动。

    第2点

     这是不同的解决方案,我们现有的问题是不同的,如何解决现有的问题。

    请引导我们。

    我们一定会在下一个项目中试用 DRV8847EVM 模块。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    负载是步进电机吗? 在这种情况下、使用2引脚接口的步进电机只支持全步进电机运行。 此打印是否需要更高的微步进?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢重播、

    打印机头电机负载:(4.2 VDC 至8.5 V、平均电流0.87 A (0.93)、峰值打印比率:12.5 %、打印速度50毫米/秒 7.2V)。

    如何设置2引脚接口中的电流。

    此致、

    Yogesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

       数据表的7.3.7.2全步进模式(2引脚接口)中介绍了全步进模式序列。 输入 IN1和 IN2之间的相位差应为90度。  

    此致!

    David