This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:在 PH/EN 模式下、在较高电流下触发故障时会出现问题

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448953/drv8873-q1-issues-with-fault-triggering-at-higher-currents-in-ph-en-mode

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

我将使用 DRV8873-Q1 (硬件版本)评估板对 TEC 驱动器进行原型设计。  我在 PH/EN 模式下进行了电路板设置来驱动珀尔帖元件、在驱动器输出和珀耳帖之间有一个 LC 滤波器级。  我的目标是使用25kHz PWM 信号在冷却和加热方向上控制 TEC、并在一定程度上确保 TEC 效果良好。  我要提出的问题是、故障线路会随着电流升高而产生脉冲、故障触发的电流电平取决于 PWM 信号的频率。 它可以100%正常工作、驱动7A @24V 电流没有问题、但问题发生在占空比为50-90%之间。

滤波器和负载按如下方式连接(忽略显示为极化的电容、但未显示电容)。

我无法使用25kHz、因为输出到 PWM 输入的响应时间非常慢、请参阅下面10kHz 时的示例。  我想、将输出压摆率设置得更高可以改善这一点、但 SR 引脚目前已连接到 VDD、不容易更改。

对于故障引脚触发、它不需要睡眠周期即可恢复、因此从数据表来看、似乎只会出现 VM 欠压或 VCP 欠压。  我已经查看了与故障线相关的范围、如下所示。

VCP

虚拟机

我看不到任何引脚有任何明显的问题。

我还查看了针对故障线路的驱动器输出(预滤波器)

OUT0

输出1

和珀尔帖处的后滤波器电压

如此处所示。 此故障会在10kHz 下占空比高于50%时触发、但如果设置为100%、则不会触发。  故障触发的下限随着 PWM 频率的降低而增加、例如在5kHz 时为60%。   

欢迎提出任何建议或反馈意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  我的团队伙伴 将对此进行调查、然后回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的团队伙伴对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    1. 如果您能够捕获电流、是否可以提供输出电流和 nFAULT 的捕获?
    2. 您能否再次提供 nFAULT 引脚和 OUT0的捕获(包括时间标度)?

    此致、

    约书亚