Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1
工具与软件:
您好!
我在努力开发电机驱动器 DRV8245-Q1的评估模块、希望能够为您提供帮助。
目前、当我为电路板加电并通过 USB 将其插入计算机时、D2 LED 会闪烁。
有人知道这是什么意思吗?
提前感谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
工具与软件:
您好!
我在努力开发电机驱动器 DRV8245-Q1的评估模块、希望能够为您提供帮助。
目前、当我为电路板加电并通过 USB 将其插入计算机时、D2 LED 会闪烁。
有人知道这是什么意思吗?
提前感谢您
嗨、Johnny、
在此处查看用户指南: DRV824x_DRV814x-Q1EVM 用户指南(修订版 D)
并确保您使用的是最新的 GUI (目前是1.02)、建议使用在线版本: https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI
尝试1. 打开 VM 电源。 2.将 USB 插入 EVM/PC。 3.选择"DRV824xH"逻辑块 
我写了一个常见问题解答、其中介绍了我们在使用 EVM 时经常遇到的一些其他问题、例如驱动程序问题: (+)[常见问题解答]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致!
Jacob
您好!
感谢您的答复。
我在使用评估板之前已经查看了用户指南、但它似乎不起作用。
用户指南第17页指示在向 EVM 施加+BAT (VM)之前、先连接 EVM USB 电缆。

我正在使用在线版本的 GUI、并选择了 DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI。
其版本为1.0.2。
EVM 板连接良好 
我这边的连接是:
J14:
+BAT:+12V
GND:GND
J16:
3V3和3V3_MCU 之间的跳线
J4:
之间的跳线
nSleep 和 nSleep _MCU
nFault 和 nFault_MCU
PH 和 PH_MCU
EN 和 EN_MCU
J8 (OUT1):
VM+(我的电机的一个端子)
J3 (输出-):
VM-(电机的另一个端子)
对于配置跳线、
I SET (我设置):
-模式到 EN/PH
- ITRIP 没有跳线将其设置为 lvl 6.
- IPROPI 设置为1千欧
- SR to lvl 3.
- DIAG 无跳线、可将其设置为 lvl 6.
当我唤醒驱动器并开始驱动时、只要我设置不同于0的占空比、电桥电流就会变为12A、但电机不会平稳。
我是否忘记了一些东西或做了一些错误的事情?
电路看起来是这样的、我从右上角的端子块为电路板供电、并将电机插入右下角的端子块。 
我想我尚未连接 DRVOFF 和 IPROPI 跳线。
我刚刚完成了该操作、当我开始以非零占空比进行驱动时、电流没有之前(之前12A)那么高、但电机仍然没有停止运转。 
如果该电流是循环流经电桥的电流、我不确定它是否足以驱动电机。
---
我做了进一步的测试。
当我在 GUI 上从睡眠切换到唤醒时、nSleep 引脚的状态保持为0、但当我切换启用驱动器的状态时、DRVOFF 引脚的状态会改变、当我使用外部电源强制 nSleep 为1时、nFault LED 会亮起。 有人知道原因吗?
由于 nSleep 保持低电平、这是电机不移动的原因吗?
尊敬的 Johnny:
如果 nSLEEP 引脚保持低电平、则器件不会唤醒。 您是否能够通过测量最靠近 MCU 的 J4侧来检查 MCU 是否正确输出信号? 如果在 GUI 中切换 nSLEEP 不会导致 J4上的 nSLEEP 引脚切换、请检查是否已填充 R29。
解决 nSLEEP 问题后、使用 GUI 中的 CLEAR FAULT 按钮尝试清除 DRV8245报告的故障。 如果 nFAULT 再次变为高电平、请捕获 nFAULT 引脚变为低电平->高电平->低电平的时间、以便我们可以尝试并确定报告了哪个故障。 在 nFAULT 捕获中、还需要捕获 nSLEEP、VM 和 OUTx。
此致、
约书亚