This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:入门

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450141/drv8245h-q1evm-getting-started

器件型号:DRV8245H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!

我在努力开发电机驱动器 DRV8245-Q1的评估模块、希望能够为您提供帮助。

目前、当我为电路板加电并通过 USB 将其插入计算机时、D2 LED 会闪烁。

有人知道这是什么意思吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johnny、

    在此处查看用户指南: DRV824x_DRV814x-Q1EVM 用户指南(修订版 D) 

    并确保您使用的是最新的 GUI (目前是1.02)、建议使用在线版本:  https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI 

    尝试1. 打开 VM 电源。  2.将 USB 插入 EVM/PC。  3.选择"DRV824xH"逻辑块  

    我写了一个常见问题解答、其中介绍了我们在使用 EVM 时经常遇到的一些其他问题、例如驱动程序问题: (+)[常见问题解答]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我在使用评估板之前已经查看了用户指南、但它似乎不起作用。

    用户指南第17页指示在向 EVM 施加+BAT (VM)之前、先连接 EVM USB 电缆。

    我正在使用在线版本的 GUI、并选择了 DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI。
    其版本为1.0.2。

    EVM 板连接良好

    我这边的连接是:  

    J14:
      +BAT:+12V
      GND:GND

    J16:
      3V3和3V3_MCU 之间的跳线

    J4:
     之间的跳线  
       nSleep 和 nSleep _MCU
       nFault 和 nFault_MCU
       PH 和 PH_MCU
       EN 和 EN_MCU

    J8 (OUT1):
      VM+(我的电机的一个端子)

    J3 (输出-):
      VM-(电机的另一个端子)

    对于配置跳线、
    I SET (我设置):
    -模式到 EN/PH
    - ITRIP 没有跳线将其设置为 lvl 6.
    - IPROPI 设置为1千欧
    - SR to lvl 3.
    - DIAG 无跳线、可将其设置为 lvl 6.

    当我唤醒驱动器并开始驱动时、只要我设置不同于0的占空比、电桥电流就会变为12A、但电机不会平稳。

    我是否忘记了一些东西或做了一些错误的事情?

    电路看起来是这样的、我从右上角的端子块为电路板供电、并将电机插入右下角的端子块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johnny、

    请在 J4的中间接头中连接 nSLEEP、IPROPI、nFAULT、IN2、IN1、 和 DRVOFF。  我认为、需要组装全部6个元件才能正常工作。   

    您还可以先尝试更小的电机吗? 这是为了确保它在启动电流下不是 OCP、从而导致它无法启动。 然后、如果该小型电机正常工作、请尝试使用大型电机。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我尚未连接 DRVOFF 和 IPROPI 跳线。
    我刚刚完成了该操作、当我开始以非零占空比进行驱动时、电流没有之前(之前12A)那么高、但电机仍然没有停止运转。

    如果该电流是循环流经电桥的电流、我不确定它是否足以驱动电机。

    ---

    我做了进一步的测试。

    当我在 GUI 上从睡眠切换到唤醒时、nSleep 引脚的状态保持为0、但当我切换启用驱动器的状态时、DRVOFF 引脚的状态会改变、当我使用外部电源强制 nSleep 为1时、nFault LED 会亮起。 有人知道原因吗?

    由于 nSleep 保持低电平、这是电机不移动的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    如果 nSLEEP 引脚保持低电平、则器件不会唤醒。 您是否能够通过测量最靠近 MCU 的 J4侧来检查 MCU 是否正确输出信号? 如果在 GUI 中切换 nSLEEP 不会导致 J4上的 nSLEEP 引脚切换、请检查是否已填充 R29。

    解决 nSLEEP 问题后、使用 GUI 中的 CLEAR FAULT 按钮尝试清除 DRV8245报告的故障。 如果 nFAULT 再次变为高电平、请捕获 nFAULT 引脚变为低电平->高电平->低电平的时间、以便我们可以尝试并确定报告了哪个故障。 在 nFAULT 捕获中、还需要捕获 nSLEEP、VM 和 OUTx。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。

    你说什么 R29 ?
    我查看了 EVM 数据表和原理图、但没有提到。

    我已经监控连接到 MCU 的 J4引脚的状态。 除了 nSleep (nSleep)不变外、它们似乎都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    很抱歉、我看到的是另一个 EVM、此 EVM 上没有 R29。  

    您可以尝试更新 EVM 的固件吗? 这可以通过在 EVM 连接到 GUI 的情况下选择 File -> Program Device 来实现。

    此致、

    约书亚