Other Parts Discussed in Thread: DRV201
工具与软件:
您好!
我面临 DRV201-VCM 的问题、当我们读取 VCM 寄存器时、VCM 位置将被复位。 我更新了以下情况中的所有技术细节。 如果需要任何其他信息、请告知我们。
此致、
Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Iminu:
感谢您的答复。

我正在读取 VCM 电流寄存器" VCM_CURRENT_MSB "和" VCM_CURRENT_LSB "。 是的、我能够实现 DR201的所有7个寄存器。 我将使用以下命令获取 VCM 位置。
i2cget -f -r 2 0x0E 0x03
和
i2cget -f -r 2 0x0E 0x04
如果需要任何其他详细信息、请告诉我。
此致、
Jay
您好、Jay:
您在上一 篇文章中提到 :"我们观察到、当连接 drv201的 i2c 总线上有太多事务时、我们看到 SCL 被拉至低电平的时间超过0.5ms。"
您在发送这些事务时能否测量 SCL 上的直流电压? 我要确保 SCL 上的直流电平高于0.63V、并且器件 在发送数据时不会尝试进入 SHUTDOWN 模式。
器件切换模式时、您是否能够观察 RESET 位切换情况?

此致!
David
尊敬的 David:
感谢您的答复。
发送这些交易时、您能否测量 SCL 上的直流电压? 我要确保 SCL 上的直流电平高于0.63V、并且器件 在发送数据时不会尝试进入 SHUTDOWN 模式。 [报价]是的、我们在事务处理期间测量了 SCL 线路上的直流电压。 我们观察到、读取/写入周期之间的直流电压降至0V、如下图所示。 在实际读取/写入操作期间、SCL 电平在0V 和3.3V 之间转换、跟随时钟信号。
我们已经尝试在 DR201复位时并行读取复位寄存器、但没有看到 RESET 位发生变化、这可能是由于"复位"
写入高电平时、该位自动清零。" 依据产品说明书。请告诉我需要的任何其他信息。
此致、
Jay
尊敬的 David:
我是 Nisarg、正在与 Jay 合作。 我们 使用 Saleae 器件捕获了 i2c 信号(i2c 时钟和数据)、并附加了".SAL"文件(其中包括.Sal) VCM_ISSUE_3_Final.zip 文件)以及此注释。
e2e.ti.com/.../VCM_5F00_ISSUE_5F00_3_5F00_Final.zip


使用示波器、很难在时间范围内测量和捕获 i2c-clk 复位问题。
对于电压电平、我们附上了下面的 i2c-2时钟和数据电压电平屏幕截图。 (在正常状态下捕获)

谢谢!
Nisarg