This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:波形序列问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452311/drv2605-waveform-sequence-issue

器件型号:DRV2605

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们参阅 数据表、通过写入寄存器 GO 来设置波形序列、该寄存器只能播放一次波形。 之后再写入 GO 寄存器。

我们要实现的效果是线性电机可以在强体和弱体之间旋转、具有与波形相同的波形效果。

您能帮助确认这一要求是否可以实现吗? 如果需要、如何设置寄存器?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我很快就会提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是  caiyuxin@seilon.ai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    对于此应用有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina

    有。 请查看数据表的7.3.5.6输入触发器选项。  

    DRV2605器件包括连续触觉模式(例如 PWM 和 RTP 模式)和触发模式(例如内部存储器接口)。 当器件进入待机模式或退出连续触觉模式时、连续触觉模式下的触觉效果将立即开始、而在器件进入待机模式或退出连续触觉模式时停止。 对于触发模式、DRV2605器件具有多种触发选项(本节将介绍这些触发选项)。

    在连续触觉模式中、IN/TRIG 引脚提供 GO 位的外部触发器控制、这使得 GPIO 控制能够触发 ROM 波形。 当系统在所需效果时间与可通过 I2C 接口发送 GO 命令的时间之间存在显著延迟时、外部触发控制可改善延迟。