This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8262在测试中损坏

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454214/drv8262-drv8262-damaged-in-testing

器件型号:DRV8262

工具与软件:

您好!

在测试电机驱动器 DRV8262时、我们观察到我们的5V 电源 短路并损坏了 DRV8262。 我们怀疑它消耗了过多的电流来保持电机位置。 尽管使用 ESD 二极管、但为 PWM、VREF 和其他相关信号供电的控制器也会损坏。

除了下面分享的原理图、您可以建议使用合适的保护电路吗?  

AZ1084CD 和3V3将由 LD29150DTR33R 生成5V 电压。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在下周向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubam:

    Unknown 说:
    5伏由 AZ1084CD 生成、3伏由 LD29150DTR33R 生成。  [报价]

    AZ1084CD 输入是否来自12V 电源? 您共享的两个稳压器电路似乎都仅显示3.3V 的 U1。 VCC 引脚负载的5V 电压不超过10 mA -请参阅 DRV8262数据表第12页的下图。 您提到的稳压器可以提供高得多的电流。 但是、我注意到该稳压器的绝对最大输入电压仅为13.2V。只要您可以保证输入不会高于此值、那应该是可以的、否则您可能必须使用更高的额定绝对最大额定值 LDO。

    您的应用中的 VM 似乎是48V、对吗? BDC 电机的负载是多少? 最大电流是多少? VCC 5V 稳压器到底何时会发生故障、请描述导致故障的驱动器/电机运行情况? 谢谢你。  

     此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    12V i/p 通过外部汽车直流/直流转换器提供、其输出经过稳压我们的测试。 负载为 BDC 电机250W、13A、24V。 我们通过 PWM 控制电机的输入、保持只有 10%的占空比、因此占空比为48V 的10%。

    当发生损坏时 、连接到 MCU 的 PWM、DIR 和 nSLEEP 也会损坏该器件。 基本上、3V3&5V 线路上的几乎每个元件都会损坏。

    放置一个具有低压降的串联肖特基二极管是否有助于保护其他元件免受 DRV 损坏?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubam:

    感谢您提供更多详细信息。  

    通常、这些运行条件不应导致任何此类故障发生。 我认为您的系统中可能还有其他情况导致了此问题。 如果不了解根本原因、串联肖特基二极管等试错方法可能不是合适的解决方案。 也许 DRV8262首先被损坏了? DVDD 是否从外部驱动任何东西? 我注意到它已连接到 J4。  

    在我们的 DRV8262EVM 中、驱动器器件由3.3V MSP430 MCU 直接驱动。 该 VCC 由3.3V 电源供电。我们已测试了该 EVM、直到其最高工作电压达到60V、没有 MCU 或3.3V 稳压器损坏问题。 您可以从 EVM 网页 https://www.ti.com/tool/DRV8262VEVM 下载原理图。 

    该器件已用于具有类似3.3V 或5V MCU 接口的多种应用、而您不会遇到此类问题。 我们需要了解根本原因。 您是否可以在24V 下尝试此应用、看看是否没有故障、并从中缓慢增加 VM?  谢谢你。

    此致、Murugavel