Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A
工具与软件:
我正在尝试将 MCT8329EVM 用于无人机应用。 电机驱动器产品页上提到支持高达1kW 的功率。 我正在考虑将其用于高达2kW 的功率。 为了实现这一点、我想将 MOSFET 并联。 这种方法是否可行、或者您是否会推荐更好的替代方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A
工具与软件:
我正在尝试将 MCT8329EVM 用于无人机应用。 电机驱动器产品页上提到支持高达1kW 的功率。 我正在考虑将其用于高达2kW 的功率。 为了实现这一点、我想将 MOSFET 并联。 这种方法是否可行、或者您是否会推荐更好的替代方案?
尊敬的 Babji:
您要使用多少个并联 MOSFET?
器件的栅极拉电流最大值为1A、灌电流最大值为2A、请验证这是否符合要求。
您可以使用栅极驱动计算器 BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR 计算工具|德州仪器 TI.com
此外、请查阅应用手册、了解有关 大功率电机驱动器应用的栅极驱动配置系统设计注意事项
我们需要确保并考虑对于 50V 、 MCT8329的绝对最大值为65V (绝对最大值)。
谢谢、此致
Venkatadri S.
尊敬的 Babji:
感谢您让我有时间作出回应。
单脉冲雪崩适用于 MOSFET、对于驱动器、我们可以从以下列表中估算单脉冲和能量的时长
栅极驱动电流在内部受限、最大1A 拉电流和2A 灌电流
2.10KHz 至75KHz 的 PWM 时序受单分流器消隐时间(最低为0.25us)和死区时间的限制。 我们可以看到、平均值将超过95%。
3、GLx 电压为20V
在计算器中、您是否 为"Rg"字段键入了#N/A?
谢谢、此致
Venkatadri S.
尊敬的 Babji:
Qg 是打开 MOSFET 时需要注入的电荷总量。
此计算器提供了器件在给定条件下可输出的最大 Qg。
根据此基准、我们需要选择可随此 Qg 及额定电流/电压一起导通的 MOSFET。
示例:EVM 使用了 Qg 为140nC 的 CSD18536KTTT。
请参阅 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 、以了解并联 MOSFET 设计。
谢谢、此致
Venkatadri S.