This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:功率超过1kW

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449310/mct8329evm-more-than-1kw

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

工具与软件:

我正在尝试将 MCT8329EVM 用于无人机应用。 电机驱动器产品页上提到支持高达1kW 的功率。 我正在考虑将其用于高达2kW 的功率。 为了实现这一点、我想将 MOSFET 并联。 这种方法是否可行、或者您是否会推荐更好的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    只要我们确保 MOSFET 调通、就可以使用并联 MOSFET、关断不会相对于彼此移时。

    我将在星期四之前提供更多信息。

    您能否分享额定电压和电流?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我对驱动器(MCT8329A)有疑问、因为产品页面指出它仅支持高达1kW 的功率。

    电压= 50.4V (12S)、电流= 40A (连续)
    2.电压= 25.2V (6S)、电流= 60A (连续)

    EVM 应能在这两种条件下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    您要使用多少个并联 MOSFET?

    器件的栅极拉电流最大值为1A、灌电流最大值为2A、请验证这是否符合要求。

    您可以使用栅极驱动计算器 BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR 计算工具|德州仪器 TI.com

    此外、请查阅应用手册、了解有关 大功率电机驱动器应用的栅极驱动配置系统设计注意事项

    我们需要确保并考虑对于 50V 、 MCT8329的绝对最大值为65V (绝对最大值)。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我想使用2个并联的 MOSFET。  

    根据上述计算器、我们将不使用任何外部 RGS。 所以、它显示了一些误差。

    您 µs 提供从驱动器到 MOSFET 栅极的单脉冲最大开通时间(以 μ s 或 ms 为单位)吗? 这将帮助我根据 MOSFET 的安全工作区域确定一个 MOSFET 是否满足需求或是否需要两个 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    我是 OOO 直到19 ,我会回应20。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 venkatadri:

    我在等你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    我将在星期一回复。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我在等你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    感谢您让我有时间作出回应。

    单脉冲雪崩适用于 MOSFET、对于驱动器、我们可以从以下列表中估算单脉冲和能量的时长

    栅极驱动电流在内部受限、最大1A 拉电流和2A 灌电流

    2.10KHz 至75KHz 的 PWM 时序受单分流器消隐时间(最低为0.25us)和死区时间的限制。 我们可以看到、平均值将超过95%。

    3、GLx 电压为20V

    在计算器中、您是否 为"Rg"字段键入了#N/A?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    是的、我们按照您的建议在计算器中进行了更改(Rg)。

    根据计算器、我们需要说明几点。

    1.在计算器中,要选择哪种设备?

    2.根据计算器 Qg 给出的输出,如何选择否 可以使用哪些 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    Qg 是打开 MOSFET 时需要注入的电荷总量。

    此计算器提供了器件在给定条件下可输出的最大 Qg。

    根据此基准、我们需要选择可随此 Qg 及额定电流/电压一起导通的 MOSFET。

    示例:EVM 使用了  Qg 为140nC 的 CSD18536KTTT。

    请参阅 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 、以了解并联 MOSFET 设计。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.