This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:波形发生器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2624EVM-CT, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455302/drv2624-waveform-generator

器件型号:DRV2624
主题中讨论的其他器件:DRV2625.

工具与软件:

嗨、团队:

我们注意到 DRV2624可以生成不同的波形、我们想知道 TI 是否有适合它的工具或指南。

DRV2624似乎有1KB 的集成 RAM、但我们需要在其中加载波形。

想知道如何实现它。

例如 DRV2624EVM-CT、

可以从 GUI 中转储 Reg 设置吗? 因此我们可以直接在板上利用相同的设置。

2.可以提供固件源代码吗? 因此我们可以使用初始过程和相关波形设置作为参考。

此外、DRV2625已经提供了默认波形设置、想知道我们是否可以从 DRV2625开始利用它来添加到 DRV2624中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    我通过电子邮件向您发送了一个文档、其中详细介绍了如何配置 DRV2624 RAM。  

    1.可以。在 GUI 中、可以导出寄存器配置。 Register Map -> DRV2624 -> Export。

    是的、我将收集此 EVM 的固件。  

    3. DRV2625中的波形无法传输到 DRV2624。 这些是由 Immersion 开发的、这些波形实际上是这两个器件之间的差异。 如果客户喜欢 DRV2625中的波形操作、我建议使用这个器件。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特