Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2624EVM-CT, DRV2625
主题中讨论的其他器件:、 DRV2625.
工具与软件:
嗨、团队:
我们注意到 DRV2624可以生成不同的波形、我们想知道 TI 是否有适合它的工具或指南。
DRV2624似乎有1KB 的集成 RAM、但我们需要在其中加载波形。
想知道如何实现它。
例如 DRV2624EVM-CT、
可以从 GUI 中转储 Reg 设置吗? 因此我们可以直接在板上利用相同的设置。
2.可以提供固件源代码吗? 因此我们可以使用初始过程和相关波形设置作为参考。
此外、DRV2625已经提供了默认波形设置、想知道我们是否可以从 DRV2625开始利用它来添加到 DRV2624中。