This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电机初始启动错误和故障错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426427/drv8350-motor-initial-start-error-and-fault-error

器件型号:DRV8350

工具与软件:

你好

我使用 DRV8350HRTVR 设计了电机驱动器。

我在测试电机驱动器 PCB 时遇到了两个问题。

当我在电机驱动器使能引脚上施加高电平后向引脚23输入 PWM 占空比信号时、电机不会旋转。 我必须手动向电机施加旋转力、才能使电机开始旋转。 (请参阅随附的视频)

e2e.ti.com/.../2018.video.mp4

2.使用上述方法操作电机一次或两次时、DRV8350H 器件会输出故障信号。 (低电平有效)
即使我反复关闭和打开电机驱动器 PCB 的电源、也会在我向 DRV8350H 器件输入使能高电平信号时输出故障信号。 我怀疑 IC 损坏了。 (请参考示波器波形)

我将 Idrive 设置为每灌电流1A​​(连接至5VDD)。 这是否是驱动程序 IC 故障的原因? 使用的 FET 的 Qg 为80nC、并且两个 FET 是并联配置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    感谢您发送编修。

    请允许 NE 在本周审查此信息并提供示意图、并在下周中间之前提供建议。  

    我会立即建议将 IDRIVE 设置降低得多、因为1A/2A 通常太强、不建议这样做。 请参阅此常见问题解答、了解如何根据应用需求选择合适的 IDRIVE: e2e.ti.com/.../faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。


    我所用 FET 的 Qg 为80nC、其中2个并联。
    我按如下方式计算 Idrive。

    IDRIVE_SOURCE = 80nC * 2并联/200nS = 0.8A
    IDRIVE_SINK = 80nC * 2 (并联)/ 100ns = 1.6A

    我施加了10欧姆的栅极电阻、因为我将 FET 配置为并联。
    如果增加栅极电阻、则应增加 Idrive 中的电流、因此施加的电流为1A/2A、该电流高于计算值。

    请检查我的计算和 Idrive 选择是否有任何问题。

    并检查将 DRV8350应用于24V 直流电池系统是否存在任何问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    感谢您的答复和其他信息。   

    我将在下周回顾并提供相关信息。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    在先前测试中可能发生的情况是、在高栅极电流运行并手动启动电机时、大电压尖峰可能会损坏内部 VDS 检测/GHx/SLx 引脚、从而导致启动时标记故障。

    您能帮助提供此电机的额定电流/电压/功率吗? 您可能需要更高的驱动电压和电流来正确启动电机、并尝试在没有足够电压导致电流尖峰的情况下进行驱动、从而导致 GHx/SLx 引脚上出现电感电压尖峰。   

    并检查将 DRV8350应用于24V 直流电池系统是否存在任何问题。

    DRV835x 的额定电源轨电压高达48V (绝对最大电源电压为80V、漏极电压为102V)

    您可以将 IDRIVE 降低到慢得多的450mA 拉电流/IDRIVE 900mA 灌电流、并提供上述请求的信息吗?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机的额定电压为24Vdc、额定电流为5A。
    请参阅以下规格。

    我们有应用于24V 直流系统的电机驱动器。
    这次开发48Vdc 电机驱动器时、我们还考虑将其应用于24Vdc 产品。

    我们仍在准备48V 测试环境、所以我们先进行24V 测试。
    以前生产的24V 直流电机驱动器使用 Allegro 的 AMT49413GEVATR 器件。
    今天、我们在24Vdc 下对 AMT49413电机驱动器和 DRV8350电机驱动器进行了负载测试。
    测试是在相同的负载条件下进行的、但结果差异非常大。

    AMT49413电机驱动器在71% PWM 占空比下消耗1.1A 的电流、在95% PWM 占空比下消耗1.5A 的电流。
    此电机驱动器未出现初始启动故障。

    DRV8350电机驱动器在71% PWM 占空比下消耗5.5A 电流并在95% PWM 占空比下消耗8.5A 电流。 (IDRIVE 将75kΩ 设置为 DVDD、450mA 拉电流/ 900mA 灌电流)
    即使发出了 PWM 占空比命令、该电机驱动器也不会旋转、并且仅当手动施加旋转力时、电机才会开始旋转。

    我不知道在同一负载测试中电流消耗为何如此不同。

    应用于两个电机驱动器的 FET 规格是​​不同的、因此 Rds_on 值不同、但我想知道这是否能带来如此大的差异。
    -适用于 AMT49413电机驱动器的 FET 是 DMTH6004SPS-13、VDS 60V、ID 100A
    - FET 应用于 DRV8350电机驱动器是 DMTT10H4M5LPS、VDS 100V、ID 100A

    下面是 AMT49413电机驱动器电路的一部分。


    请参考它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您提供详细的测试和新的信息,它肯定会在分析中有所帮助。 请允许我和我的团队在一周结束前了解这些新信息并进行跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Joshua 玉米


    随附了两种类型电机驱动器的负载测试视频。
    AMT49413电机驱动器

    e2e.ti.com/.../20241022_5F00_143304.mp4

    DRV8350电机驱动器

    e2e.ti.com/.../20241022_5F00_142935.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外还附加了 FET 栅极引脚波形。 (CH1:MCU PWM 信号输入、CH2:A 相高 FET 栅极引脚、PWM 占空比95%)

    请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    感谢您提供的额外数据--我目前正在研究这个问题、并将在本周结束前提供进一步的反馈。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道您的根本原因分析是否进展顺利。
    我通过测试两种模型(AMT 和 DRV)来分享新确认的数据。
    更详细地检查 FET 栅极的波形输入后、DRV 控制器显示的形状与典型的梯形控制波形不同。
    我连接两个模型的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您的更新——  

    从您提供的信息中可以看出 DRV8350的实际输出存在很大差异、我想比较两个驱动器的放大波形以更好地理解该行为。   

    对于 DRB8350的不同梯形换向、您可以展示放大的 INHx/INLx 和 GHx/GLx 引脚波形(以查看 PWM 周期)、并且能够更好地判断输入和输出之间是否存在异常延迟。  

    此致、   

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Joshua 玉米
    我们的控制器设计为1xPWM 模式。
    PWM 输入和霍尔传感器信号连接到 INHx。
    是否确实要查看 PWM 输入信号、霍尔传感器信号和栅极驱动器 PWM 输出波形?
    我将测量您需要的波形并与您分享。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您提供更多信息。   

    您是否可以尝试在6x PWM 模式下运行、并观察每个相位的输入和输出在预期时序中是否匹配? 这可能是所示的驱动 器不高效换向、这可能是使用的算法或我想排除的驱动器不一致的结果。  

    谢谢、此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Joshua 玉米

    我们现在无法尝试6x PWM 模式。
    我们的电机驱动器没有分配 GPIO 来生成6个 PWM。
    现在、我们唯一的选择是从外部控制器获取1xPWM、并使用霍尔传感器信号驱动电机。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Joshua 玉米

    我今天测量了 INHx、INLx、GHx、HLx 波形。
    我附加一个组织波形和低电平数据的 ppt 文件。
    请参考它。

    谢谢、此致、

     e2e.ti.com/.../20241029_5F00_DRV8350-Waveforms.pptxe2e.ti.com/.../Low-Data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想让我查看其他任何内容、请随时提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您提供的信息。 请允许我在本周对此进行探讨。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您的耐心等待!  

    我已经查看了提供的数据/波形、并注意到对于某些 GHx 信号、在开启(占空比)之前似乎没有足够的时间来关闭它们、因为信号看起来几乎没有指向:

    我们能否观察到占空比降至20-40%时的行为、如果这会导致更稳定的驱动信号?  您是否还可以帮助检查 DRV8350板上的电容器放置? 我注意到波形中存在一些纹波、希望确保 VCP/CPH/CPL 电容器尽可能靠近驱动器、以更大限度地提高此高占空比应用的效率、这可能会对电荷泵造成更大的影响。  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    感谢您的答复。

    随附了48%占空比时测量的波形和 VCP/CPH/CPL 电容器位置图。


    此致、
    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您提供的信息—— 在 Hall-A 期间、由于占空比降低、GHx 波形似乎会变得更糟(发生了错误和指向错误)。  

    您能否展示全部三个阶段(GHA、GHB 和 GHC)来确定是否出现这种行为? 看起来、无论 PWM 信号如何、在读取霍尔状态时、都会导致器件输出受到影响、这可能与同时其他相位的输出相关。  

    关于电容器放置、最好将它们推向更近的位置(尽可能靠近驱动器)、但我认为当前的放置方式不会影响我们看到的驱动器。  

    如果您可以帮助收集上面要求的其他波形、在我们继续解决这个问题时将会有所帮助。  

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我已经连接了霍尔 A 信号和三相(GHA、GHB、GHC)波形。
    分别在24%和48%时测量 PWM 占空比。

    此致、
    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您取得的这些成绩。   

    看来这种不稳定性在所有三个阶段都很普遍、我正在研究一个可能的补救办法、并将在明天以进一步的建议采取后续行动。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    前面提到、两种设计中使用的 FET 之间存在细微差异-换用 FET 时、这种行为是否会发生变化? 我们能否澄清在每个相位中移除并联 FET 是否会改善栅极驱动行为?

    根据您提供的数据、栅极在每个 PWM 的开始周期内都很难导通、我还想问 AMT 器件是否在使用1x PWM 同步模式?  

    我期待您的评论。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    两种设计中的 FET 不同、但即使换用 FET、结果也是相同的。
    即使移除并联 FET 并将其作为单个 FET 运行、结果也是相同的。
    我已经连接了波形。

    AMT 器件使用1x PWM 同步模式。

    此致、

    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    感谢您的回答。

    我知道您要向霍尔传感器输入信号添加滤波器。
    但我认为、这不仅仅是霍尔 A 信号的问题。 霍尔 A、B、C 具有相同的现象
    由于我的示波器有4个通道、因此我仅测量霍尔 A 信号以首先检查 GHx 信号。

    "您能否查看此处提供的换向表、并提供一个 PWM 通道作为输入、以观察每个状态是否根据1x 模式正确输出?"

    我不太明白此请求的目的。
    请详细告诉我您想要的信息。

    此致、

    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    感谢您的澄清。  

    关于换向表、 我指的是在1xPWM 模式下基于输入的预期输出状态--要求进行这项检查的原因是要确保输入线路霍尔传感器上没有产生错误(因为我们看到输出的栅极信号在两个器件之间的算法中不同)。  

    我希望这有助于消除混淆。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否想要查看 INLA、INHB、INLB、GHA、GLA 和 GHB、GLB、GHC、GLC 全部在电机运行时?

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的霍尔传感器输入信号应用了1nF 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    您是否要查看 INLA、INHB、INLB、GHA、GLA GHB、GLB、GHC、GLC 全部在电机运行时?

    是、前提是您可以捕获这些示波器的不同示波器分组、以观察我们的器件是否遵循预期的输出状态。   

    我主要担心的是输入可能会产生影响、导致栅极无法在所需时序内保持打开状态(如所提供波形中栅极不稳定所示)。

    感谢您澄清霍尔感应、 1nF 滤波应该足够了、尽管看起来仍然有噪声、因此我可能会建议您增大霍尔传感器和输入端的滤波电容、直到信号变得干净(如果可能)。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我有一个8通道示波器。
    我需要测量9个信号、但我使用8个通道以各种模式测量了这些信号。

    以下是48%占空比下三种模式的波形、有关其他波形、请查看下面的随附文件。

    e2e.ti.com/.../20241115_5F00_DRV8350-Waveforms.pptx

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我曾尝试将霍尔传感器信号滤波电容器从10nF 增加到100nF、但没有改善。

    当我应用100nF 时、我觉得这有点糟糕。

    我曾尝试将滤波器降低到100pF、但也没有改善。

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您的答复。 请让我来浏览一下这个信息,并在星期一进行分析。  

    霍尔输入上的滤波似乎不是源、因此感谢您排除该问题。  

    请期待我的下一个答复。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    在审阅您收集的波形后、我可以观察到一个有趣的现象-   

    1x 同步换向似乎出现了误差:

    我们可以看到、在某些状态(突出显示的 INLA、INHB、INLB:0 、1、1、0和1、0、1)下、当相应的高侧(GHx)栅极应关闭("L")时、会出现奇性行为的栅极波形。  

    例如、在[INLA = 0、INHB = 1、INLB = 1]的 PWM 状态下、我们看到 GHB 应关闭/低电平(L)、但栅极仍在不正确的电压进行 PWM 处理、从而导致观察到奇数波形和电机行为。

    这种行为似乎只影响高侧栅极。  功率级设计的高侧和低侧之间是否有显著差异?  您能否观察到在 INHC 未连接= 1时行为如何变化?  

    我认为、我们非常接近于找到解决这一问题的办法。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    INHC 是方向设置引脚。

    当该方向引脚为低电平时、您是否想查看霍尔信号和 GHx、GLx 波形?

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:   

    可以、但我主要想看看当方向改变时 GHx 引脚的行为是否符合预期。  我在前面的消息中强调了原因、其中似乎高侧栅极处于开启状态、而换向应该指示高侧栅极处于关闭状态。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在想更清楚地理解这个含义。

    您能否指定测量波形的模式?

    例如、输入条件 PWM 占空比为48%、DIR 输入为低电平。 测量波形 Hall A、B、C GHA、GHB、H GHC、GLA、GLB。

    直到今天、我才只能使用8通道示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

     我理解、而且我认为您不需要使用8通道示波器、 这样只有助于全面了解具体发生的情况。  

    但现在我要问的是、我们是否会在1倍同步模式在 INHC = 0而非 INHC = 1时换向时发生该 GHX 异常、以观察器件是否在不应换向时仍输出 GHX = HIGH、 如我之前的帖子所示。  

    测试条件(例如负载/占空比)无关紧要、 可以像以前一样设置为24/48%。  

    如果仍然有8个通道、您可以像以前一样捕获波形、或者对于红色圈出的三种条件(INHA、INHB、INLB)、只能捕获 INHA、GHA、GHB 和 GHC、但您需要记下 INHB 和 INLB 的状态、以便我们可以根据1x 同步表清楚地告知换向状态。  

    我希望这有助于澄清。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我根据您的要求将方向(INHC)更改为低后测量了波形。
    我还测量了 INHC 为高电平时的波形。

    请注意、当 INHC 在同一 PWM 占空比下为低电平和高电平时、电机转速不同。
    INHC 为低电平时、电机旋转得更快。
    在34%的占空比下、电机转速20次所需的时间在 INHC 高电平时约为9.7秒、在 INHC 低电平时约为7.6秒。

    所有测得波形的低电平数据见下文。

    e2e.ti.com/.../LowData_5F00_241119.zip

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    在我的功率级高侧和低侧设计中没有太大差异。

    下面的第一个电路是我们的主要功率级设计、第二个电路是 DRV8350设计电路。
    第三个是霍尔传感器电路。

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20241119_5F00_DRV8350-Waveforms.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:   

    感谢您的数据和分析! 请让我分析一下波形和收集的数据、并在本周提供进一步的反馈。   

    我发现很有趣的是、当使用 INHC = LOW 时、电机更快、这可能是由于效率提高所致。  请期待我的答复。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    在查看提供的波形后、似乎栅极经常意外地打开很多次、 而在我在上一篇文章中详述的条件下、高侧栅极仍然进行异常的 PWM 处理。  

    您能否为每个高侧栅源极 (GHx-SHx)引入100kOhm 下拉电阻器、并观察行为如何变化? (高侧栅极是否仍偶尔打开)

    当 INHC = LOW 时电机旋转得更快的一个可能原因是栅极首先在正确的换向状态下正确开关、然后在换向周期的尾端、高侧栅极开始出现 PWM 异常(在 INHC = HIGH 时混响)、这可能导致电机更高效地启动每个周期并减慢速度。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已经尝试在高侧和低侧的栅极上应用数百千欧的下拉电阻器。

    但行为没有变化。

    此致、
    Hyokun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您的答复。  您可以尝试更强的下拉50k-100k 吗?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我今天通过应用高达51千欧的栅极下拉电阻对其进行了测试。
    与未应用下拉电阻时相比、运行情况没有变化。
    电流消耗也很高、使用示波器测量的波形相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    感谢您提供测试信息。  您能否共享获取的波形来观察这种行为?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉我不分享这些波形、因为测量的波形在应用下拉电阻前后非常相似。

    我使用的示波器坏了,正在维修。
    所以、我使用带宽和采样率都低得多的示波器进行了这项测试。
    请注意、测得的波形并不精确。

    我还在不使用下拉电阻器进行比较的情况下测量了波形。
    我已在不应用下拉电阻器的情况下附加了波形、下面是应用了51k Ω 下拉电阻器的波形。

    波形中每个通道的信号信息如下。
    - Ch1:Hall A、Ch2:GHA、Ch3:GHB、Ch4:GHC

    此致、

    e2e.ti.com/.../20241126_5F00_Waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:

    感谢波形! 本周感恩节假期时、Joshua 计划外出、但下周应该回来。  感谢您的耐心等待! 我相信我们已经接近达成一项决议、  一旦约书亚回到办公室、我将与他合作。  

    此致、

    Anthony Lodi