This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电机初始启动错误和故障错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426427/drv8350-motor-initial-start-error-and-fault-error

器件型号:DRV8350

工具与软件:

你好

我使用 DRV8350HRTVR 设计了电机驱动器。

我在测试电机驱动器 PCB 时遇到了两个问题。

当我在电机驱动器使能引脚上施加高电平后向引脚23输入 PWM 占空比信号时、电机不会旋转。 我必须手动向电机施加旋转力、才能使电机开始旋转。 (请参阅随附的视频)

e2e.ti.com/.../2018.video.mp4

2.使用上述方法操作电机一次或两次时、DRV8350H 器件会输出故障信号。 (低电平有效)
即使我反复关闭和打开电机驱动器 PCB 的电源、也会在我向 DRV8350H 器件输入使能高电平信号时输出故障信号。 我怀疑 IC 损坏了。 (请参考示波器波形)

我将 Idrive 设置为每灌电流1A​​(连接至5VDD)。 这是否是驱动程序 IC 故障的原因? 使用的 FET 的 Qg 为80nC、并且两个 FET 是并联配置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony Lodi

    感谢您的持续支持和关注。

    此致、

    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个美国假期、因此请预计回复会有所延迟。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:  

    感谢您的耐心等待!

    我仔细查看了提供的波形、并同意没有明显改善。

    我还回顾了一些大家分享的有关使用 Qg (针对80nC FET)的 IDRIVE 设置的信息、并意识到这种 IDRIVE 计算应该要小得多、因为使用的值应该是 QGD 与18nC*2 (针对并联 FET)、并且认为压摆率可能仍然太快。

    您能否将100mA 单个200mA 100mA 的 IDRIVE 设置显著降低为 IDRIVE/FET (拉电流/灌电流)或50/FET、并观察栅极行为?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    很高兴你回来。

    我从昨天开始进行海外商务旅行。
    我将于12月18日返回。
    在12月18日我出差回来后、您能试降低单个 FET 的 Idrive 设置吗?

    此致、
    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:   

    感谢您的更新、祝您旅途愉快!  

    我们将继续对此事进行调查、并向您提供适当的最新信息。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢您的考虑。
    我将在商务旅行结束后返回韩国进行测试。

    此致、
    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hyokun!  

    我与我的团队讨论了进一步的可能性、并将通过额外的测试/检查进行跟进、以找出此行为的来源。  

     此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从海外出差回来。
    我使用较低的 Idrive 电流进行了测试。
    这对我来说似乎没有什么不同。

    我已经连接了测试波形。

    此致、
    Hyokun

    e2e.ti.com/.../20241220_5F00_DRV8350-Waveforms.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许孝根:   

    欢迎回来,我希望您的旅行非常成功!  

    感谢您收集这些数据、这有助于确认问题不在于最可能选择的设置、 而在于驾驶员的换向能力、  

     我已经与我的团队进行了进一步讨论、但我认为您提供的奇数栅极(GHx)波形可能显示、如果源极(SHx)遵循相同的行为、它们可能会按预期运行。  当 GHx 和 SHx 都处于关闭/高阻态时、以及在我强调的 GHx 应关闭的周期中、SHx 很可能会遇到来自其他两个相位的电压尖峰、导致 GHx 仍然上升。   

    我们是否能够以差分方式测量 GHx-SHx、以观察两者之间的差值是否为~0V、以确保栅极实际上处于关闭状态、并且该关闭波形是由关断相位 SHx 上的电压导致的?

    最后、 从提供的所有信息来看、 霍尔状态似乎没有按正确的相位顺序输入、从而导致电机在尝试旋转时效率低下和电流消耗更高。  

    我们是否能够确保霍尔线/输入的顺序正确? 在交换每种组合中的霍尔线时、您是否可以测试器件的运行情况、以确保每个相位的霍尔状态正确?  

    从明天开始到2025年1月03日、我还将在圣诞节和新年假期不在/不在办公室、但期待尽快帮助解决此问题。  

    感谢您的耐心和时间,我们的目标。关闭此查询。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的要求是使用示波器测量 GHx 和 SHx 之间的距离?
    可以更改霍尔传感器导线输入组合。

    此致、
    Hyokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是美国的假日季、因此请预计团队外出时响应会有所延迟。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hyokun、

    约书亚因节假日不在办公室、但我可以在他外出时澄清他的要求。

    我们需要检查栅极是否实际上已打开、为了理解、他希望您在驱动器引脚上以差分方式测量栅源极电压。 应使用差分探头进行此测量。

    此致!

    Akshay