工具与软件:
您好!
调试 DRV3901Q 时、我发现在初始化诊断(8.2.4.3.5)期间爆炸开关(DRV3901的负载)的电阻过低:OFF_DIAG_STAT = 2h、、然后我使用万用表测量爆炸开关、电阻确实为0.2欧姆(稳定电阻、从测量值的1欧姆逐渐降低)。 这对我们的选择是否有问题? 我们如何适应所选择的模型?
此外:1. 没有关于 DRV3901Q 进入样式模式的明确说明;
MCU 软件复位(DRV3901Q 无 POR)、如何初始化 drv3901、或者换句话说、可以使用哪些状态来确定 DRV3901Q 处于待机模式。
3.根据调整 CONFIG 寄存器的诊断参数是什么?