This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:调试问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455896/drv3901-q1-debugging-issues

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

您好!
调试 DRV3901Q 时、我发现在初始化诊断(8.2.4.3.5)期间爆炸开关(DRV3901的负载)的电阻过低:OFF_DIAG_STAT = 2h、、然后我使用万用表测量爆炸开关、电阻确实为0.2欧姆(稳定电阻、从测量值的1欧姆逐渐降低)。 这对我们的选择是否有问题? 我们如何适应所选择的模型?

此外:1. 没有关于 DRV3901Q 进入样式模式的明确说明;
           MCU 软件复位(DRV3901Q 无 POR)、如何初始化 drv3901、或者换句话说、可以使用哪些状态来确定 DRV3901Q 处于待机模式。
           3.根据调整 CONFIG 寄存器的诊断参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的提问。 以下是我的评论

    [报价 userid="526468" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455896/drv3901-q1-debugging-issues ]我发现爆炸开关(DRV3901的负载)在初始化诊断过程中电阻过低(8.2.4.3.5):OFF_DIAG_STAT = 2h

    您能否在 此处使用的 OFF_DIAG_RMEAS_THRS_L_SEL 上进行确认。 对于0.2欧姆的电阻、我认为测试将返回失败低、因为0.2欧姆低于预期值  

    您能否提供有关爆炸开关的更多详细信息、请分享数据表。

    Unknown 说:

    上电完成后、将设置 POR 位。 (在状态0 寄存器中)。 这可通过 CLR-FAULT 命令清除、该命令会将器件从 INIT2状态移至待机状态

    Unknown 说:
    3. 根据调整 CONFIG 寄存器的诊断参数是什么?[/QUOT]

    通常、诊断参数基于热熔丝。 默认设置应该适用于常见的2欧姆保险丝。 请分享热熔丝的数据表、了解需要更改哪些参数。

    谢谢!

    Ibinu