工具与软件:
根据故障表 6、可 对8353进行编程、以使用 VDS 和 Vsense 同时检测过流、但内部电路中存在不同的路径。 图48显示了使用 Rsense 外部功率电阻器用例的 VDS 配置。 高侧 VDS 设置为检测高侧外部 FET 上的电压、该差分电压会与 VDS_OCP 阈值进行比较、该阈值对于高侧和低侧 FET 都是相同的。 请参见下图。
但是、 VDS 过流选项等规格中未显示显示显示 Vsense 过流检测原理图、其中显示了 Vsense_OCP 阈值的测量值和阈值比较器。 您能帮忙解决这个问题吗?
2.如果要针对具有外部 Rsense 的低侧使用 VDS 检测、然后对于高侧和低侧 FET、给定 VDS_OCP 相同。对于过流的固定值 、我需要设置 CSA_FET =0和 LS_REF =0、以便低侧 VDS 监视器的负输入连接到 SPx。另外、高侧和低侧将测量不同的电阻器(低侧 FET R 加 Rsense、其中高侧仅 FET R)。 是这样。
3.假设我将 CSA_FET 和 LS_REF 都编程为0、这无论如何会影响正在监测哪个信号 Vsense;我希望 Vsense 和 VDS 是独立的。 请告诉我。
4.鉴于 VDS 和 Vsense 过流均连接到同一 OCP_MODE 设置、是否可以禁用其中一个并使用另一个、例如仅在禁用 VDS 的情况下使用 Vsense?


刻度
TG