This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 VDS 和 Vsense

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454060/drv8353-drv8353-vds-and-vsense

器件型号:DRV8353

工具与软件:

根据故障表 6、可 对8353进行编程、以使用 VDS 和 Vsense 同时检测过流、但内部电路中存在不同的路径。 图48显示了使用 Rsense 外部功率电阻器用例的 VDS 配置。 高侧 VDS 设置为检测高侧外部 FET 上的电压、该差分电压会与 VDS_OCP 阈值进行比较、该阈值对于高侧和低侧 FET 都是相同的。 请参见下图。

但是、 VDS 过流选项等规格中未显示显示显示 Vsense 过流检测原理图、其中显示了 Vsense_OCP 阈值的测量值和阈值比较器。 您能帮忙解决这个问题吗?

2.如果要针对具有外部 Rsense 的低侧使用 VDS 检测、然后对于高侧和低侧 FET、给定 VDS_OCP 相同。对于过流的固定值 、我需要设置 CSA_FET =0和 LS_REF =0、以便低侧 VDS 监视器的负输入连接到 SPx。另外、高侧和低侧将测量不同的电阻器(低侧 FET R 加 Rsense、其中高侧仅 FET R)。 是这样。  

3.假设我将 CSA_FET 和 LS_REF 都编程为0、这无论如何会影响正在监测哪个信号 Vsense;我希望 Vsense 和 VDS 是独立的。 请告诉我。

4.鉴于 VDS 和 Vsense 过流均连接到同一 OCP_MODE 设置、是否可以禁用其中一个并使用另一个、例如仅在禁用 VDS 的情况下使用 Vsense?

刻度

TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG

     今天我在看你们的问题、我需要几个小时来提供更新信息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG

    对于延迟、我们深表歉意。

    Unknown 说:
    1. 但是、显示测量值和 Vsense_OCP 阈 值比较器的 Vsense 过流检测原理图未显示在 VDS 过流选项等规格中。 请您对此提供帮助。

    我相信这正是您要寻找的规格?

    Unknown 说:
    2. 如果我要对低侧使用具有外部 Rsense 的 VDS 检测、那么对于高侧和低侧 FET、给定 VDS_OCP 相同。对于过流的固定值 、我需要设置 CSA_FET =0和 LS_REF =0、以便低侧 VDS 监视器的负输入连接到 SPx、另外、高侧和低侧将测量不同的电阻器(低侧 FET R 加 Rsense、其中高侧仅 FET R)。 正确。[/QUOT]

    您在这里提出的问题让我感到有点困惑。 Rsense 是在 SPx 和 SNx 引脚之间连接的电流检测电阻器。 VDS 监测外部 MOSFET 两端的压降。 对于 Vsense、会监控 SP 引脚上的电压。 如果电流检测放大器的 SP 输入上的电压超过 VSEN_OCP 阈值的时间超过 tOCP_DEG 抗尖峰脉冲时间、则会识别到 SEN_OCP 事件并根据 OCP_MODE 执行操作。

    Unknown 说:
    3. 给定后、我会将 CSA_FET 和 LS_REF 都编程为0、这无论如何都会影响正在监测哪个信号 Vsense;我预计 Vsense 和 VDS 是独立的。 请告诉我。

    如果您对 CSA_FET = 0和 LS_REF = 0进行编程、则该配置会禁用 MOSFET VDS 检测模式、电流检测放大器将在其默认的基于分流电阻器的电流检测模式下运行。  在该配置中、Vsense (反映来自分流电阻器的放大信号)完全独立于 VDS。  当 CSA_FET=0时、放大器不会监测 VDS

    Unknown 说:
    4. 鉴于 VDS 和 Vsense 过流均连接到同一 OCP_MODE 设置、是否可以禁用其中一个并使用另一个设置(例如仅在禁用 VDS 的情况下使用 Vsense)?

    VDS 和 Vsense 未连接到相同的 OCP 设置

    此致、

    Yara

    [/quote]