This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873S-Q1EVM:MD006A 和 MD006B 之间的差异

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442663/drv8873s-q1evm-differences-between-md006a-and-md006b

器件型号:DRV8873S-Q1EVM

工具与软件:

您好、TI 工程师:

DRV8873S-Q1EVM 用于驱动电机、其电流由一个外部电流表进行测量。
当我们准备了2种控制器配置→DRV8873S-Q1EVM 并测量了同一电机的电流时、电流波形存在差异、我们研究之后发现、DRV8873S-Q1EVM 中的一个是 MD006A、另一个是 MD006B。

基于以上原因、我想提出以下两个问题。
・MD006A 和 MD006B 更改
・电机电流波形是否可能在 MD006A 和 MD006B 之间变化?

(补充说明)
控制器的 PWM 信号连接到靠近 DRV8873S-Q1EVM 中心的引脚、并由 PWM 控制进行驱动。
电源设置为7V/3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后回复给您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我希望这封邮件能让您满意。 我想跟进我最近提出的问题。 您有机会了解一下吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    我仍在研究这个问题、因为我目前找不到 A 版的板级配置文件。我明天会提供更新。

    您是否有 PVDD、OUTx、INx 和电流的一些波形?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    发送电机角速度和电流波形。
    遗憾的是、没有 PVDD、OUTx 或 INx 波形。

    MD006A 和 MD006B 之间的电机角速度和电流波形存在差异。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    您测试了多少个器件?

    这可以重复吗?

    这种变化是否不可接受?

    我已请求从我们的内部数据库中提取 MD006A

    我将在有访问权限后立即向您提供最新信息。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我们已经测试了超过10个装置,肯定会再现它们。
    也可以使用另一个 MD006B。

    从 MD006A 到 MD006B 的过渡点
    如果您可以找到电流波形变化的原因、就没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    我明天会向你通报最新情况。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您能告诉我我们什么时候可以获得最新的更新吗? 非常感谢您的帮助、期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    很抱歉延迟、我被发现是一对需要在年底前关闭的商品。 我会在本周结束时向您通报最新情况、

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的留言。 我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    您是否已交换板上的 IC、以查看差异是出在 IC 还是 EVM?

    您是否还可以发送 IC 的顶部标记/

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我尚未更换板上的 IC。

    我随附一张 IC 顶部标识的照片。

    请注意、MD006A 没有标记。

    <MD006A>μ A


    <MD006B>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨藤川山

    感谢您分享图片。

    请注意、MD006A 没有标记。

    您是否是说 MD006A 上的 DRV8873SQ 器件没有任何标记? 与我无法确定的其他图像相比、图像似乎没有焦点。 可能是较早一批 EVM (初始发行版)组装了预量产器件。 通常、预生产器件的标记前缀"P"。 我不确定这款器件。  

    所有发布的量产器件(当前自正式发布以来交付)均保证符合数据表规格。 对于预量产器件则并非如此。  

    请注意, 由于节假日,我们的回复将会延迟。 请耐心等待。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的答复。

    我将重新检查 MD006A 的标记。 您能否说明一下、与 MD006B 相比、在 MD006A 中使用预制器件是否会导致电流波形存在差异?

    感谢你在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨藤川山

    假设电流不受 Itrip 电平限制、我预计两个 EVM 之间的电流波形不会有差异。 通常、电流限制 Itrip 仅限制电机的启动浪涌电流。

    您所指的是电流波形的哪个部分以及用于测试的 PWM 占空比是多少?

    例如、请参阅以下使用我们的一个测试电机 VM = 12V 时的电机电流波形。黄色迹线是 PWM、占空比= 50%、蓝色迹线是电机电流波形。 波形中的上升和下降是由 BDC 电机的反电动势引起的。

    使用 EVM 修订版 B 进行了测试。我没有修订版 A。GUI 设置为 PWM 模式、SR = 10.8V/μ s。  

    以下是电机在相同电机和占空比下从启动开始提高的电机转速。 该波形的 EVM GUI PWM 斜坡速率设置为250、这意味着 PWM 占空比从0%升高至50%、以实现软启动。 请注意、峰值电流由 DRV8873S 调节至6.5A (寄存器设置)、TOFF 默认值为40us。 我预计、预制器件和量产器件的携参数值可能会略有不同。  

    以下是 GUI 中的斜坡速率设置为1的情况。 您可以看到速度的上升速度比之前的设置更快。

    以下是 GUI 中的斜坡速率设置为1且禁用 Itrip 时的情况。 您会瞬间注意到浪涌电流超过12A。 该峰值是在 OCP 触发器的边沿上(最小规格为10A)。 EVM 上的器件具有稍高的阈值。  在使用该设置的情况下、请注意速度斜升更快、而代价是浪涌峰值要高得多。

    输出占空比为65%、IN2 = 35%且 IN1 = 100%时、器件触发了 OCP、并在 OCP 抗尖峰脉冲时间后禁用输出。 请参阅以下捕获。

    您使用哪种控制模式进行测试、PH/EN 或 PWM。 下面是 PWM 模式的控制逻辑。 因此、其中一个输入为100%、而另一个输入为一个方向上的可变占空比、以确保电流再循环路径正确(慢速衰减)。  

    您能否请捕获两个 EVM 的基于类似条件的电流波形并进行共享以供进一步分析? 谢谢你。

    此致、Murugavel