This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:输入频率限制仅最高可达25kHz

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456374/drv8245-q1-input-frequency-limit-only-up-to-25khz

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!
DRV8245和 DRV8145看起来非常简单、但一个是半桥配置、另一个是全桥配置。  

然而、尽管 DRV8245 具有几乎相同的 压摆率能力、但其输入频率限制仅高达25kHz。

DRV824无法在超过25kHz 的输入频率下运行吗?  

我们确实希望以大约100kHz 的输入频率驱动 DRV8245。 否则、仍然可以利用两个 DRV8145、只需牺牲太多空间。

Zt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ZT、

    DRV8245-Q1符合高达25kHz fPWM 运行要求、可支持其目标应用。  因此、这是该器件的建议最大 fPWM 值。 它可以用于更高的 fPWM、但这将超出为此器件建议的最大 fPWM 范围。 您可能必须使用2个 DRV8145才能符合数据表要求。 谢谢你。

    此致、Murugavel