Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 工具与软件:
您好!
DRV8245和 DRV8145看起来非常简单、但一个是半桥配置、另一个是全桥配置。
然而、尽管 DRV8245 具有几乎相同的 压摆率能力、但其输入频率限制仅高达25kHz。
DRV824无法在超过25kHz 的输入频率下运行吗?
我们确实希望以大约100kHz 的输入频率驱动 DRV8245。 否则、仍然可以利用两个 DRV8145、只需牺牲太多空间。
Zt