This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300-Q1:死区时间配置问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456652/drv8300-q1-the-deadtime-configuration-problem

器件型号:DRV8300-Q1

工具与软件:

嗨、E2E、Ω

我们正在验证水泵项目中的 DRV8300-Q1设计。

这是  DRV8300-Q1 在开路负载下高侧和低侧栅极的输出波形。

我的问题是:

当 高侧的栅极驱动电压从大约24V 下降时、为什么有阶跃?

是否由电荷泵升压电容器的放电引起?

我们怀疑步进的时间应该与我们的软件设定的死区时间相关、死区时间被设定为1us。

仅当低侧栅极 开始导通时、高侧才会继续放电。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您的 VDRAIN 电压是多少?

    在波形中、HS 栅极电压似乎是使用接地端测得的。 因此、第一次骤降是当栅极从比 SHx 高10-12V 降至 SHx 电压时栅极关断。 然后、HS 关断和 LS 导通之间会有死区时间、以防止击穿。

    操作器件时是否存在任何问题?

    此致!
    Akshay