Other Parts Discussed in Thread: DRV8300-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300-Q1 工具与软件:
嗨、E2E、Ω
我们正在验证水泵项目中的 DRV8300-Q1设计。
这是 DRV8300-Q1 在开路负载下高侧和低侧栅极的输出波形。

我的问题是:
当 高侧的栅极驱动电压从大约24V 下降时、为什么有阶跃?
是否由电荷泵升压电容器的放电引起?
我们怀疑步进的时间应该与我们的软件设定的死区时间相关、死区时间被设定为1us。
仅当低侧栅极 开始导通时、高侧才会继续放电。
BR