This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:无传感器速度控制(纹波计数)

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8874, DRV8235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454827/drv8874-sensorless-speed-control-ripple-counting

器件型号:DRV8874
主题中讨论的其他器件: DRV8235

工具与软件:

我尝试使用 DRV8874来控制24V 5A 直流电机。


然而、它不包括无传感器速度控制。


DRV8235似乎能够进行无传感器速度控制、但电流最大为3.7A


使用 DRV8874、能否通过高速 ADC at IPROPI 在 MCU 中的算法生成纹波计数函数?


IPROPI 的输出是否能够输出纹波函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 炳真:

    感谢您发帖。

    [报价用户 id="636066" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454827/drv8874-sensorless-speed-control-ripple-counting "]

    DRV8235似乎能够进行无传感器速度控制、但电流最大为3.7A


    使用 DRV8874、能否通过高速 ADC at IPROPI 在 MCU 中的算法生成纹波计数函数?

    [报价]

    是的、这是可以实现的。 请查阅此应用手册、 https://www.ti.com/lit/ug/tidud30a/tidud30a.pdf。

    [quote userid="636066" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454827/drv8874-sensorless-speed-control-ripple-counting 是否有 IPROPI 输出可以输出纹波的函数?

    IPROPI 该器件将输出与通过低侧 FET 的电流成正比的电流。 您可能必须考虑延迟时间和消隐时间等 IPROPI 是单极输出、这意味着它在两个驱动方向都为正。 谢谢你。

      

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流是低侧的 FET 电流、我知道低侧电流仅在 PWM 开启时流动、在 PWM 关闭时不流动。

    然后、当 PWM 打开和关闭时、电流本身会出现纹波。

    我是否仍可以使用纹波计数算法?

    本文档中使用的电流检测方法是内联方法。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidud30a/tidud30a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 炳真:

    [报价 userid="636066" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454827/drv8874-sensorless-speed-control-ripple-counting/5586977 #5586977"]

    然后、当 PWM 打开和关闭时、电流本身会出现纹波。

    我是否仍可以使用纹波计数算法?

    [报价]

    PWM 驱动可能有点棘手。 您可以尝试在 MCU 固件中忽略 PWM 关闭期间的纹波更新。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...
    由于即使在 PWM 关闭的情况下电机也会旋转、因此电刷会产生纹波、我们难道不应该测量纹波计数器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 炳真:

    是的、在 PWM 关断期间、再循环电流会流过线圈。 如果您在 PWM 开关期间检测到电流、则可以连续计算纹波数。 如果这段时间内 SNR 较差、则可以在必要时在 MCU 中处理它。 除此之外、反电动势还将以正弦方式调制电流振幅。 谢谢。

    此致、Murugavel