This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:SCL 内部下拉

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449747/drv8214-scl-internal-pull-down

器件型号:DRV8214

工具与软件:

电机驱动器团队工作、

DRV8214上 SCL 的内部下拉 电阻会导致一个客户的低功耗项目消耗大约10uA 的电流。  是否有办法在空闲时禁用此下拉电阻、或以其他方式避免这种电流消耗?

在数据表第12页中:

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您问这个问题。

    我的设备专家将会调查该问题并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    遗憾的是、没有办法禁用 SCL 引脚上的内部下拉电阻。

    您什么时候看到这个10uA 的电流消耗、睡眠状态期间的电流消耗、高逻辑电平、低逻辑电平等?

    您如何测量电流?

    SCL 上的外部上拉电阻器的值是多少?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们的上拉电阻为8.2K Ω。  在 SLEEP 状态下测量电流。  在连接 I2C 时、是否有办法满足数据表中的睡眠电流值?

    谢谢!

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    数据表中有两种睡眠电流规格:IVMQ 和 IVCCQ。 内部逻辑由 VCC 供电、因此当器件处于睡眠模式时、IVCCQ 将是在该状态下向内部逻辑提供的数字逻辑电源。 通常在没有输入或外部负载(包括上拉电阻)的情况下给出满足此规格的测试条件。  

    在此状态下、外部上拉电阻会导致该引脚消耗任何漏电流。  

    对于他们可以从 SCL 引脚汲取的电流大小是否存在设计限制或者他们是只是在尝试最大化功耗吗?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们试图尽可能降低功耗。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我懂了。 为了减少器件处于睡眠状态时的总体电流消耗、将减小电机电压(如果可能)并使输入= 0V。 我不确定这对 SCL 漏电流会有多大的影响、但如果客户没有这样做、那么值得一试。  

    此致!

    David