Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 工具与软件:
Hallo,
我已经为 DRV2700设计了定制 PCB。 一个电路板 在同一配置中包含两个驱动器 IC。
问题是、一个 IC 可以正常工作、但第二个有问题。 它要么工作很快,然后死亡(神奇的烟雾逃逸),或有问题。
我在有问题的地方更换了芯片 5次,仍然没有可靠的功能/完全故障。
要么是我的焊接技能(我使用热空气和焊铁手动焊接这些技能)、要么布局不正确。
布局中唯一看起来不正确的一点是、一条输入线(IN-) 在主电感(L4)下运行。 恐怕会造成高电压干扰会把芯片杀死。 它是否是问题的根源?
有人可以看看布局,如果我犯了错误或没有犯了错(见附图)


?
提前感谢