This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:Ona 定制 PCB、一个驱动程序工作、另一个驱动程序无法正常工作。 PCB 布局不良?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456903/drv2700-ona-custom-pcb-one-driver-works-the-second-one-doesnt-work-properly-bad-pcb-layout

器件型号:DRV2700

工具与软件:

Hallo,

我已经为 DRV2700设计了定制 PCB。 一个电路板 在同一配置中包含两个驱动器 IC。

问题是、一个 IC 可以正常工作、但第二个有问题。 它要么工作很快,然后死亡(神奇的烟雾逃逸),或有问题。

我在有问题的地方更换了芯片 5次,仍然没有可靠的功能/完全故障。

要么是我的焊接技能(我使用热空气和焊铁手动焊接这些技能)、要么布局不正确。

布局中唯一看起来不正确的一点是、一条输入线(IN-) 在主电感(L4)下运行。 恐怕会造成高电压干扰会把芯片杀死。 它是否是问题的根源?

有人可以看看布局,如果我犯了错误或没有犯了错(见附图)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A S、  

    感谢您的咨询。 我会仔细研究并尽快提供反馈。  

    此致!

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A S、  

    1) 1)您的增益设置是什么? 它们是否相同? 它们是否驱动两个独立的负载? 同样、插槽1的命名惯例似乎是 G10、G11。 它可能是 G20、G21表示插座2。 只需要确保端口连接正确。  

    2) 2)布局可能就是您提到的问题。  

    不过在焊接方面、这些器件相当小、我觉得使用焊铁会很困难。  需要确保 某处没有焊接桥。  

    谢谢

    海龙