This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:使输出保持悬空

Guru**** 2619085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457339/drv8702-q1-leave-output-floating

器件型号:DRV8702-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

DRV8702芯片上电后、要保证 VCP 输出高达23V 高电平电压、是否只需要 nsleep 上拉?
如果 DRV8702输出不驱动 H 桥 MOSFET、是否存在问题? 也就是说、如果只有一个前置驱动器芯片、而没有 MOSFET 等外部元件、那么8702是否会报告故障?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。 我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:

    希望尽快得到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    DRV8702芯片上电后、为了确保 VCP 输出高达23V 高电平电压、是否只需要 nsleep 上拉?

    仅当发生 VM UVLO 或 TSD 条件时、才会禁用电荷泵。 在其他故障条件下、当器件处于唤醒状态(nSLEEP = 1)时、电荷泵将正常运行。 谢谢。

    此致、Murugavel